This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:晶体管数量

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949051/tps7a49-transistor-count

器件型号:TPS7A49

您好!  

我是一名可靠性工程师、目前正在进行有关此器件的交易研究。 对于该器件中的晶体管数量、是否有一个因数为10的估计值? 同样、这些 BJT 类型还是其他类型?  

感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我正在为您研究这个问题、并将在明天返回给您。

    谢谢您、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    我们只能共享一个比较器计数范围(例如1-k、3-5k、>5k 等)、我们无法在公共论坛上回答特定于流程的问题。 您是否认为比较器系列将是您感兴趣的产品?  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、   

    是的、信息会非常有用。 如果可以离线开始有关流程信息的对话、我也很感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    我已在 E2E 上向您发送朋友请求、其中包含我的电子邮件。 请给我发送一封电子邮件、以便我们可以直接联系我们。  

    此致、  
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason Song:

    我还需要  SN74LVC2G06DCKR、 SN74LVC2G14DCKR 和 ADS1018IRUG 的计数范围(例如1k、3-5k、>5k 等)来计算可靠性。

    如果可能、请将此信息发送给我。

    此致、  
    Taisiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taisiya、  

    我们已通过电子邮件联系 Derek 并提供了号码。  

    此致、  

    Jason Song