This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TV/GDT

Guru**** 2532530 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951767/tvs-gdt

主题中讨论的其他器件:TVS3300

您好!

我们希望设计符合吹扫要求的直流/直流转换器

输入电压:16-40VDC

直流/直流转换器的标称输入功率为30W、有时最大为50W

时间(秒)                       电压

0.01             80 V

0.02             80 V

0.05             80 V

0.1                78 V

0.2                73 V

0.5                62 V

1.0                49V

3.0                33V

7.0                33V

请为此建议合适的器件型号/设计。

另外、请告诉我为这些类型的应用设计或选择 TVS 二极管/GDT 的任何应用手册/设计参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.S.、

    遗憾的是、对于 TVS、我们产品系列中的最高工作电压器件是 TVS3300、其 Vrwm 为33V。 如果您使用此器件通过33V 电压并达到40V 电压、则器件将开始导通、并且您将经历严重的泄漏电流。  

    对于未来的 ESD/TVS 保护器件选择、我将通读 《ESD 保护的系统级 ESD 保护指南》和 《浪涌保护的平缓钳位浪涌保护指南》、以了解您要防范的情况。 我们还发布 了许多 文章/博客文章 、讨论 ESD/浪 涌基本原理。  

    在选择器件时、我想主要通过两种方式来查看它。

    1. 您可以转至我们 的产品系列页面 、并输入您希望手动筛选的规格、以符合您的需求。  
    2. 您可以查看我们 按接口排序的选择指南 以选择器件。 系统级 ESD 保护指南的第5页也提供了本指南

    我希望这能为您提供足够的信息。 现在、我将把这个问题转交给电源团队、以回答您的其余问题。

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt Smith。 我会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.S. Bhushan、  

    对于直流/直流转换  器、您还可以使用我们的在线设计工具 WEBENCH、根据输入电压规格和输出功率要求选择合适的器件。

    谢谢、  
    Denislav