This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:适用于电池充电应用

Guru**** 2541800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952601/lm5170-for-battery-charging-applications

器件型号:LM5170

您好!

我们有一个应用需要在60V +/- 1%输出适配器和电池之间具有直流/直流转换器。 直流/直流转换器必须能够以降压/升压模式为电池充电。 电池电压为60V、最大充电电流为6A、因此需要降压/升压转换器。 LM5170是否适合此电池充电应用? 还有其他选项吗?

请您在这方面提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urmi、

    感谢您的参与。  LM5170可用于支持此降压/升压操作。  我们有一个参考设计、专为12V 至12V 应用而设计、但同样的概念可用于修改此参考设计以支持您的60V 应用。 您可以在以下链接中找到该信息:

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi