This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202H:LMZ1420xH 的可闻噪声

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201H, LMZ14202H, TL4242-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947788/lmz14202h-audible-noise-from-the-lmz1420xh

器件型号:LMZ14202H
主题中讨论的其他器件:LMZ14201HTL4242-Q1

我将 LMZ14201H 和 LMZ142010H 用作 LED 灯电路中的电源。

LED 灯串电流由线性驱动器以恒定电流进行控制、我们使用 PWM 调光。

当 PWM 设置为除100%以外的任何值时、LMZ 会发出可闻噪声、并且声音强度会随 LED 电流的增加而增加。

使用 LMZ14202H 时的电流为1.4A、安装 LMZ14201H 时的电流为700mA (2种不同产品)

原因是什么?我们如何解决?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    您遇到的噪声可能是由许多原因引起的、例如 PCB 布局、电容器选择或内部电感器本身。 声音很可能来自输入或输出电容器。 VOUT 上是否有过大的纹波? 这将是确定其来源的良好起点。 我还建议您遵循 数据表中的"建议布局"部分。

    我提供了以下3种有关降低可闻技术的有用资源:

    1. SLUA821


    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    我已经有几天没有收到您的回复。 我将假定问题已解决、因此我将关闭此主题。 如果仍有问题、请随时在方便时重新打开该主题。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉不回复、我们在错误的新冠疫情锁定后、遇到了一段非常繁忙的时间。

    噪声显然来自 LMZ。 我们  在所有1、2 型号中使用 LMZ1420xH、在具有不同 PCB 的几乎100种不同器件中使用3A 型号。

    频率设置为大约280kHz、以保持 CE102传导发射限值斜率部分的峰值。

    电路板上没有大型 MLCC、输出电容器 C13为钽电容器47uF。
    其他电容器为 C7、C9=1uF、C6、C8=10uF、C10=47uF 电解电容器、C23=4.7nF、C14=1uF

    如图所示的布置遵循了另一个线程中收到的一些建议、用于处理发出的高频 EMI
    请参阅  

    在当前电路板上、我们按照说明操作并更改了 PCB 布局、在输入附近添加了小 C23电容器、并切换了 C13和 C14的位置。 与在早期设计中一样、钽电容器靠近输出端。

    我们几年前在另一个电路板上遇到了这个问题、它似乎与生产批次有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、很遗憾听到这个消息。 我希望大家都能更好。

    您是否有先前帖子中传导/辐射 EMI 噪声的任何其他问题?
    很难断定它是否来自器件。 我仍然认为、噪声是由压电效应引起的。 查看 我的第一个推荐资源的评论中提到的这篇文章。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro、  

    我们对该特定电路板进行了新修订、以解决原型中的一些问题、其中包括更改 EMI 滤波器布局并在靠近输入的位置添加了低值电容器。

    该板尚未在 EMC 实验室中进行测试、因此我们不知道该问题是否已解决、但会立即通知该音频噪声。

    我们可以检查其原因是否是去除电容器产生的压电效应、实际上大多数电容器仅是 EMI 滤波器。

    我还认为、当触摸电容器时、声音应该衰减(或增加)、但这种情况并未发生。

    但是、我在第一条消息中提到了一个被忽视的因素:

    LMZ 为多个 LED 灯串供电、每个灯串的电流由 TL4242-Q1控制。 强度由微控制器的 PWM 设置。  

    当设置为100%全强度时、没有噪声。 这可以解决纹波问题、因为此模式下的电流处于最大值、预计出现的纹波最大。

    当 PWM 处于任何较低值时、就会出现噪声。

    此外、该灯还具有2种工作模式、一种模式的负载为1.4A (4个 LED 灯串)、另一种模式的电流为0.35A (一个 LED 灯串)。

    噪声强度随负载的增加而增加。
    我们尝试在输出端添加额外的47uF 钽电容器、没有变化。

    有一点很明显、噪声是由 PWM 引起的、但来自 LMZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔

    感谢您提供详细信息。 为了确保我正确理解、无论使用哪种模式、在100%时它都会产生可闻噪声、对吧?

    您能否提供输入和输出波形? 我们是否看到发生了任何振荡?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、在100% PWM (无调制)下无噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉伊曼纽尔,这是我最后的一个错别字 我的意思是在句子中"不"。

    明白。 您是否可以提供输入和输出电压的任何波形? 我们想看看两端是否发生了任何振荡。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    我已经有几天没有收到您的回复。 您是否仍有问题? 请随时在您方便的时候重新打开该主题。

    谢谢、
    Alejandro