This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952518/bq25703a-bq25703a

器件型号:BQ25703A

您好、先生、

请就 bq25703A 问题提供如下建议、谢谢。

如果将 BQ25703A 用于电池、则无需 使用 SYS、P-MOS 是否可以落后于 /BATDRV?

谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

      是的、您可以移除 BATFET 并仅为不带 SYS 的 BAT 充电。  数据表的第8.6.5.1节"系统电压调节"描述了执行此操作所需的启动条件。