主题中讨论的其他器件:LM5088、 LM5145
你好
我使用 LM5088-1 EV 电路板来提供100W DCB 电机驱动器。
LM5088的行为相当好、但当在速度变化期间由于电机再生而出现次级过压时、我可以观察到、只有当输出电压在目标电压下下降4V 时、IC 的调节才会启动。
在以下波形中、您可以看到黄色波形为 Vout、蓝色波形为 Vcomp (pin7)、绿色波形为输出电流。
当电机减速时、输出电压增加、输出电流由于电机惯性的再生效应而反转该极性、这是正常的。
当此瞬态将会发生电流并且输出电压在目标电压下下降时,COMP 信号会立即上升,但仅在30ms 后才会对输出电压产生影响。
为了实现28V 的 VDC 输出电压、我已根据您的 Excel 计算模型修改了一些组件值。
我很高兴理解这种行为的含义、谢谢
e2e.ti.com/.../CALCOLI_5F00_LM5088_5F00_Quick_5F00_Start.xls
谢谢你
罗萨诺