This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:了解 CT 引脚

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952645/tps3840-q1-understanding-ct-pin

器件型号:TPS3840-Q1

您好!

数据表8.2、功能方框图看起来很奇怪:

任何器件都无法将 CT 下拉至 GND。

您是否想说 CT 引脚的某种情况来自左侧 N 沟道 MOSFET 的漏极;而该 MOSFET 的源极为 GND?

如果我将计时器电容器的另一个引脚连接到 VDD 而不是 GND、会发生什么情况? 启动复位时间是否短、但对 MR=L 的响应是长脉冲?

谢谢、

Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    方框图中未显示其他专用电路。  

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、但仍然如此、电路的含义不是像 N 沟道 FET 直接下拉至 GND 那样。更低的阻抗和 P 沟道可以通过电阻器缓慢上拉?

    谢谢、

    Tamas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamas、

    我相信您对电容器的充电和放电有正确的了解、但方框图并未显示电容器的放电方式。  同样、有些 专有电路未显示、但对 CT 引脚的功能有正确的想法。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢