This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD 内部温度值错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950142/ucd90120a-wrong-ucd-internal-temperature-value

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件: UCD90120

您好!

我遇到了与 UCD 内部温度传感器相关的问题、此问题几乎等于以下链接中解决的问题:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/514452?UCD90120A-internal-temperature-sensor-accuracy

在稳定的环境温度下测试电路板、测得的 UCD 内部温度低于实际环境温度。 虽然电路板中实现的其他温度传感器正在正确测量目标组件的温度、但 UCD 内部温度似乎 显示了10至15摄氏度的偏移

我们所有实施此类器件的电路板都存在此问题。

我检查了 UCD 器件的所有电源连接以及 UCD 本身测量的电源轨电压的正确性。

如何解决此问题? 如果有任何建议或反馈、我们将不胜感激。

谢谢、

Lorenzo G. Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    我们将对此进行研究、并尽快回复您。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    内部温度用于 测量芯片的芯片温度。

    如何对器件进行编程? 您是否按照 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/514452?UCD90120A-internal-temperature-sensor-accuracy 中提到的步骤 确保校准数据良好?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经采取了这种联系中提到的步骤,但我们遇到了一些问题。

    我可以向您发送  UCD90120A_Trim_Data.zip 和  UCD90120A_Trim 数据_2.zip 吗?

    第一个是由于电路板中实现了开关、因此可将 UCD 器件与其他器件隔离。 如 Report.html  文件中报告的那样、在此模式下未找到器件。 因此、我遵循了将 UCD 器件连接到其他器件的相同步骤、获取  UCD90120A_Trim _Data_2.zip 

    器件现在似乎处于 ROM 模式、并且我们的电路板无法加电。 我尝试按照之前的步骤操作、但当 UCD 与所有器件隔离时、找不到器件。 而当 UCD 连接到其他器件时、程序会显示以下消息:

    如您所见、UCD9XXX 器件 GUI 找到了 ROM UCD30xx、但我们正在实施 UCD90120A。 我如何解决这个问题?

    谢谢、

    Lorenzo G. Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请在帖子中附上两个 zip 文件、以便我可以查看。

    器件卡在 ROM 模式。 请参阅随附的文档进行恢复、并确保在 regeneratinge2e.ti.com/.../4834.recover-UCD90120A-from-ROM-mode.pdf 之前校验和正确

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我附加此类 zip 文件。

    我按照"4834.RecoverUCD90120A from ROM mode.pdf"文件中所述的步骤操作、现在器件的工作方式与之前相同。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../UCD90120A_5F00_Trim_5F00_Data.zip

    e2e.ti.com/.../UCD90120A_5F00_Trim_5F00_Data_5F00_2.zip

    期待收到您的回复、

    Lorenzo G. Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我重复这些步骤以获取 TRIM 数据、获取以下 zip 文件:

    e2e.ti.com/.../UCD90120A_5F00_Trim_5F00_Data_5F00_correct.zip

    期待收到您的回复、

    Lorenzo G. Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的分享。

    修整数据看起来不错。 您还可以共享您的项目文件和原理图吗?

    请注意、内部温度传感器用于探测芯片温度。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望修整数据看起来很好。 问题是内部温度传感器测量的值远低于预期值。 实际上、当在-20°C 的温度室中使用我们的电路板时、内部温度传感器的测量值大约为-26°C、但至少应等于-20°C

    问题可能出在哪?

    期待收到您的回复、

    Lorenzo G. Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已与团队进行了检查、数据表未更新以反映内部温度感测精度:

    内部温度感测精度由设计而不是产品测试来表征。 传感器的范围在-10C/10C 之间。 同样、这些值 未经生产测试。

    我们将更新数据表以解决此问题。

    BTW、 您计划如何处理该内部温度?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈。

    我们希望使用此内部温度来控制电路板的开/关、以避免最终在不可预测和不良的情况下可能导致电路板损坏。

    我想礼貌地问您、传感器-10C/+10 C 的范围是否是偏移或精度问题。

    期待收到您的回复、

    Lorenzo G. Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您有其他具有更高精度的板载温度传感器、 则可以 选择比内部温度传感器更好的方法。

    UCD90120可通过外部信号来控制电源定序。 这会有帮助吗?

    +/-15精度 基于设计特征而不是生产测试。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我们将使用其他温度传感器。

    是的、用于控制电源定序的外部信号可以为我们提供帮助。

    非常感谢您的参与和帮助。

    此致、

    Lorenzo G. Toscano