This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:DT 引脚连接到1/2 VCCI 时发生了什么情况

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952495/ucc21520-what-happened-while-dt-pin-tied-to-1-2-vcci

器件型号:UCC21520

您好的支持团队  

DT PIN 连接到1/2 VCCI 时发生了什么情况  

它是死区时间控制还是重叠行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    Ω kΩ kΩ 死区时间、在 DT 和 GND 之间放置一个500 μ F 至500 μ F 的电阻器(RDT)、以根据:DT (单位 ns)= 10 x RDT (单位 μ s)来调整死区时间。 建议在 DT 引脚附近并联一个2.2nF 或更高的陶瓷电容器、以实现更好的抗噪性能。

     连接到 VCC 的 DT 将允许输出重叠。

    我们不建议在这些条件之外操作或配置此引脚。

    此致、

    Krystian Plaskota