This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP010507DB:功率耗散

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DCP010507DB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950203/dcp010507db-power-dissipation

器件型号:DCP010507DB

我正在寻找一种估算功率耗散的电气方法。 是否有电气方法来实现此目的? 然后、我可以使用计算得出的功率耗散来估算实际温升和结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不确定您的意思是"电气"方式。

    不过、估算任何转换器的功率损耗都很简单。

    首先、您将转到数据表并找到效率曲线。

    选择最接近输入电压、输出电压和频率条件的曲线。

    这些曲线通常相对于负载、因此请找出您所关注的负载点的效率。

    然后使用方程式计算功率损耗:Plos=Vout*Iout*(1-n)/n

    其中 n=效率。

    例如、DCP010507在70%时的效率约为82%。

    因此,Plos=1W*0.7*(1-.82)/0.82=0.15W

    要在工作台上测量效率、您需要4个 DMM、其中两个用于输入电压和输出电压、另两个用于输入电流和输出电流。

    然后您有 n=(Vout*Iout)/(Vin*Iin)

    确保使用"开尔文"连接来测量稳压器上的电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的意思是根据上面给出的电气等式估算功率耗散。

    我不确定这意味着什么:例如、对于 DCP010507、效率为70%、大约为82%。 这70%是什么? 它的负载是否为70%? 是 来自第8页的效率曲线(效率与负载间的关系 DCP010507DB)

    在数据表的第3页上、它说该器件的最大输出电流 DCP010507DBP 为0.153A、我是否应该将其与输出电压一起使用来估算功率损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、70%是负载的百分比。

    对于输出电容公式、您将使用实际输出电流和输出电压。

    0.153A 是稳压器可提供的最大负载。  

    使用数据表中的曲线可能更容易;但是、如果您可以的话

    您的具体要求、我可以帮助您估算效率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢