This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:开关频率

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950511/tpsm265r1-switching-frequency

器件型号:TPSM265R1

团队、  

我的客户有以下问题:

TPSM265R1的内部开关频率是多少?  具体而言,我使用 TPSM265R1SILR,输出电压为5V,输入电压范围为36VDC,低至18VDC,标称电压为24VDC。  

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    此器件使用一种 PFM 控制、以便在持续时间到内对恒定频率脉冲的突发进行调制  

    调节输出。

    根据数据表图中的纹波频率、我估计突发的开关频率为

    大约300kHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢