This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:电感器限值

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950217/lv2862-inductor-limits

器件型号:LV2862

团队、  

我的客户对他们使用基于 15-28 Vdc 输入和 12 Vdc 输出@ 0.075安培的 LV2862创建的 Webench 设计有一些疑问:

我对该低功耗设计的电感器限制很好奇。 Webench 建议在大约200至500uH 的电感器中使用100M 欧姆的最大 DCR。 对于低功耗设计、这似乎是一个相当大的电感器。 Webench 只是显示了定制电感器。 DCR 是否应该低于1000m Ω? 将限值重置为1000mA 时、我可以从大量电感器中进行选择。  

非常感谢您的意见。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    听起来 Webench 对电感器选择有点过于热情;这种情况可能偶尔发生。

    从数据表中、我们可以看到770kHz 和2.1MHz 下的12V 输出电压设计的效率曲线。   

    770kHz 设计使用22uH;2.1MHz 设计使用10uH。

    这些价值观对我来说更合理。

    您应该能够找到具有100m Ω 或更低 DCR 的该范围内的电感器。

    该器件的 TI EVM 也是客户设计的良好起点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已通过电子邮件解决了此问题。

    我将关闭此帖子。

    谢谢