This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:使用自举来创建额外的电源轨

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, TPS274160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950065/lm5117-q1-using-bootstrap-to-create-additional-rail

器件型号:LM5117-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5117TPS274160

我们将基于 LM5117在恒定电流模式下开发电源

输入电压范围为24V-28V。 输出电流为0-9A、最大输出电压为21V。  

需要通过高侧开关将输出切换到负载。 (一次只能激活一个)

可通过 N 沟道 FET 预配置、对于较低的 rsdson、我们可以使用与开关所用相同的 FET。  

为此、我需要高于 Vout 的电源、输出电流可能非常低。  

我可以为此使用 LM5117的自举吗? 通过在 HB 引脚和小型电容器之间添加一个二极管、从而产生一个电压轨:VIN + VCC -(2 x 二极管压降)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    不建议将自举电源用于高侧开关驱动。

    降压 FET 的唯一电源来自引导电容器、因此任何负载都将是如此  

    倾向于向下拖动此电源、您将松开栅极驱动器。  此外、还使用了该电源  

    其他内部电路。  对该电源的任何意外干扰都可能扰乱  

    器件的功能。

    最好在开关节点上放置一个电荷泵、并使用 FPWM 模式(将 DEMB 引脚连接到 VCC)来获得高侧 FET 驱动。

    或者、TI 有许多具有内置电荷泵的高侧开关来满足您的应用需求、例如 TPS274160等。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢