This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:通道检查

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950110/lm73605-sch-check

器件型号:LM73605

大家好 、

请帮助检查以下 SCH 吗?

e2e.ti.com/.../LM73605.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我在设计上看不到任何突出的东西。

    以下是我的评论:

    1、RT 电阻器似乎未使用;开路= 500kHz

    2、输出电容有点小、但还可以。  您可能希望在 PCB 上留出空间以用于另一个输出

    来改善瞬态响应。

    3.您可能需要在 PCB 布局上留出空间,以便在上部反馈电阻器上连接前馈电容器;如果需要的话。

    4.确保电感器的额定值至少为高侧电流限制的典型值。

    5.确保遵循数据表 PCB 布局建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢