This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63635-Q1:EMI 规格

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM63635-Q1, LM63625EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950144/lm63635-q1-emi-spec

器件型号:LM63635-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63625EVM

团队、

我们使用 LM63635-Q1实现 Vin = 26V、Vout = 12V、Iout = 2.5A。 您能否告诉我该器件是否可以通过 EMI 以下测试? 如果我们遵循布局、是否容易通过?  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、通过 EMI 规格总是很棘手。

    您的输入电压为26V、因此您将获得比较低输入时更大的辐射 EMI、但您的除外

    传导 EMI 应与数据表中所示大致相同。

    我的最佳建议是购买 LM63625EVM (用于 TSSOP)并在您的下进行测试

    应用条件。

    然后、如果这适合您、您可以复制 EVM 布局和 EMI 滤波器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我将关闭此帖子。

    如果您需要更多帮助、可以重新打开。

    谢谢