This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 ISNS 引脚滤波电容值

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944784/lm5175-lm5175-isns-pin-filter-capacitor-value

器件型号:LM5175

你(们)好。

在 EVM 模块表中、将1uF 陶瓷电容器连接到 ISNS 引脚。 我推了470nF。 对于电流感测测量滤波器,1uF 是否过高?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    您为什么认为1uF 太大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、alikaan、

    我希望您可以解决您的问题、并立即关闭此主题。 如果我的假设错误、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请创建新主题。