This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:导通/关断电平

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952176/uc3845-turnon-turnoff-levels

器件型号:UC3845

你好。

最近、我不得不多次使用 UCx84x PWM 控制器。

UCx842、UCx844的导通/关断电压为16V/10V、而 UCx843、UCx845的导通/关断电压为8.4V/7.6V。 和数据表显示、"具有更高导通或关断迟滞的器件是离线电源的理想选择、而具有更窄迟滞范围的器件适用于直流/直流应用"。

我理解为什么具有高迟滞的 PWM 控制器更适合离线电源、但我不理解为什么建议将具有8.4V/7.6V 阈值相当低的控制器用于直流/直流转换器。 请解释、这项建议的本质是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evdokimov:

    我正在邀请一位专家为您提供此帖子的支持。

    谢谢。

    BR

    文宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件开发过程中、有一些应用需要实现该低 UVLO 开/关。 UVLO 实际上会在稍后打开/关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能举一个此类应用的例子吗?

    由于具有如此低的阈值(8.4V/7.6V)以及不利的容差组合、因此有可能将功率晶体管驱动到工作模式。 不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在行业工艺应用中找到低开/关要求。 现在、在这些应用中、低导通/关断电压可以低至3.3V/2.7V、尤其是对于各种仪器、测量、PLC、处理器和 MCU 而言。