请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3845 你好。
最近、我不得不多次使用 UCx84x PWM 控制器。
UCx842、UCx844的导通/关断电压为16V/10V、而 UCx843、UCx845的导通/关断电压为8.4V/7.6V。 和数据表显示、"具有更高导通或关断迟滞的器件是离线电源的理想选择、而具有更窄迟滞范围的器件适用于直流/直流应用"。
我理解为什么具有高迟滞的 PWM 控制器更适合离线电源、但我不理解为什么建议将具有8.4V/7.6V 阈值相当低的控制器用于直流/直流转换器。 请解释、这项建议的本质是什么?