This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606工作异常

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942633/bq25606-bq25606-work-abnormal

器件型号:BQ25606

您好!

我使用 的是 BQ25606、但它似乎工作异常。

1.当我只将电池连接到 BQ25606 、但 VSYS 中没有负载时、VSYS 正常;

但是、当我在 VSYS 上连接100mA 负载时、VSYS 没有输出;

我将 VBUS 输入连接到 BQ25606、VSYS 再次正常。但是、此时如果我移除 VBUS、VSYS 输出仍然存在。  

然后、我移除 VBUS 输入并使用直流电源代替电池、无论负载是否连接、VSYS 都是正常的。

什么可能导致此问题?

我 直接将 BAT 连接到 VSYS,似乎可以正常工作,是否会导致其他问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel、

    请提供您的电池电压。

    查看您的原理图、您的 TS 引脚配置不正确。 请参阅第8.3.6.4节以了解正确的配置、如果您不需要 JEITA、请使用10k 替代热敏电阻。

    此外、请将 C32替换为4.7uF 电容器。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ricardo

    我将电容器替换为 TS 引脚电阻器、但输出仍然异常。

    我的电池电压=4V。

    2.如果原理图 不正确,为什么可以使用直流电源而不是电池正常工作。

    3.我 直接将 BAT 连接到 VSYS,它似乎正常工作,它是否会导致其它问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请查看我的以下评论:

    我使用 的是 BQ25606、但它似乎工作异常。

    1.当我只将电池连接到 BQ25606 、但 VSYS 中没有负载时、VSYS 正常;

    但是、当我在 VSYS 上连接100mA 负载时、VSYS 没有输出;

    您的100mA 负载可能具有过冲、在连接负载时会触发保护。 您可以使用电阻器作为负载并重试吗?

    我将 VBUS 输入连接到 BQ25606、VSYS 再次正常。但是、此时如果我移除 VBUS、VSYS 输出仍然存在。  

    这是正常情况。

    然后、我移除 VBUS 输入并使用直流电源代替电池、无论负载是否连接、VSYS 都是正常的。

    检查您的电池组保护是否被触发。 您有哪种负载? 电阻负载和纯电阻负载?

    什么可能导致此问题?

    我 直接将 BAT 连接到 VSYS,似乎可以正常工作,是否会导致其他问题?

    电池必须连接到 BAT 引脚才能充电。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、洪茂

    未触发电池组保护。电池电压仍为4V、但 VSYS 没有输出。

    负载是纯电阻器。

    如果我将电池连接到 BAT 引脚并  将 BAT 直接连接到 VSYS、会怎样?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SYS 引脚上有多少电容? 和 BAT 引脚?

    否、您无法将 BAT 连接到 SYS 引脚。 这2个引脚必须分开。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    SYS 引脚上的电容器为20uF、BAT 引脚上的电容器为10uF。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、一切看起来都不错。 如果 BAT 上的直流电源正常工作、但电池不工作。 我怀疑是电池。  您能否比较添加负载或插入电池时 BAT 和 SYS 上的波形? 如果您将负载直接连接到电池、电池电压是多少?

    SYS 上的负载电阻是多少? 如何将负载连接到 SYS? 如果您在 SYS 上连接负载、然后应用电池、您有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmao

    感谢 您的患者 回复

    这是波形(CH1表示 BAT、CH2表示 SYS)

    添加负载时的 BAT 和 SYS (由直流电源供电)

     添加负载时的 BAT 和 SYS (由电池供电)

    电池插入时的 BAT 和 SYS


     负载直接连接到电池时的 BAT 和 SYS

    SYS 上的负载电阻约为50欧姆。

    6.如果我在 SYS 上连接负载、然后应用电池、没有问题。

    电池没有电池保护板。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 MOSFET 将负载连接到 SYS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于#3、在插入电池之前连接负载? 如果是、我认为在将负载连接到 SYS 时存在某种程度的浪涌电流。 您是否有方法在连接负载时测量从 SYS 到负载的电流。 从#1和#2开始、观察到电压尖峰、该尖峰应由浪涌电流引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongmao

    在#3中、负载未连接。这只是 电池 插入时 BAT 和 SYS 的波形。

    我  在 SYS 和负载之间放置了一个0.01 Ω 串联电阻器来测量电流。波形如下。

    添加负载时的 SYS 电流波形(由电池供电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流12A 是否与波形相符? 在这种情况下、BATFET OCP 被触发并关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么会导致 浪涌电流?如何防止 浪涌电流或再次打开 BATFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是由浪涌电流引起的、那么为什么使用直流电源没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使使用直流电源、您也可以看到 SYS 电压被拉至零、并且存在很大的电压尖峰。 我建议找出导致电流尖峰的原因。 您的负载上有大电容? 如果是、则会降低开/关 FET 的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被认为是闭合的。

    谢谢、

    宁。