您好!
我使用 的是 BQ25606、但它似乎工作异常。
1.当我只将电池连接到 BQ25606 、但 VSYS 中没有负载时、VSYS 正常;
但是、当我在 VSYS 上连接100mA 负载时、VSYS 没有输出;
我将 VBUS 输入连接到 BQ25606、VSYS 再次正常。但是、此时如果我移除 VBUS、VSYS 输出仍然存在。
然后、我移除 VBUS 输入并使用直流电源代替电池、无论负载是否连接、VSYS 都是正常的。
什么可能导致此问题?
我 直接将 BAT 连接到 VSYS,似乎可以正常工作,是否会导致其他问题?
谢谢!