This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:预偏置启动的工作原理

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952519/lm5146-q1-how-does-pre-biased-startup-work

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5146

大家好、团队、

我的客户正在对基于 LM5146-Q1的设计进行设计分析。

他们希望了解预偏置启动的机制、因为他们始终在输出端连接电池。

如果系统在启动期间可能出现故障、此说明将帮助他们了解。

此致、

Mahendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahendra、

    在启动过程中、如果输出偏置为大于0V 的特定电压、FB 电压将高于软启动的基准电压、 然后、控制逻辑将驱动低侧 FET 导通、直到它达到负电流限制、电路的工作方式更像升压转换器、以将能量从输出传输到输入。 此操作将从输出端灌入大电流、并可能导致输出骤降或直通器件的偏置损坏。

    LM5146在启动期间以二极管仿真模式工作、 这意味着低侧 FET 充当二极管来阻断从 SW (低侧 FET 漏极)到 GND (低侧 FET 源极)的负电流、此电路开始正常开关、直到 软启动基准电压上升至 FB 电压。

    B R

    Andy