This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57114C-Q1:RT/CLK 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57114C-Q1, TPS54418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952196/tps57114c-q1-rt-clk-question

器件型号:TPS57114C-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54418

大家好、团队、

我对 RT/CLK 引脚有一些疑问。 请提供答案。

问题1. 我想在上电时使用 RT 模式。 之后、我想从 RT 模式更改为 CLK 模式。 在这种情况下、切换模式的建议电路是什么?

问题2. 如果 RT/CLK 引脚电压由于时钟源故障而拉高、TPS57114C-Q1的行为是什么?

另一方面、如果 RT/CLK 引脚电压由于 时钟源故障被拉低、TPS57114C-Q1会出现什么情况?

问题3. 在 CLK 模式下、我们使用2MHz 或1.882MHz。 在这种情况下、RT 时钟频率是否存在任何约束?

正如我提到的 Q1、我希望在上电时使用 RT 模式、然后更改为 CLK 模式。 因此、我想知道这方面是否存在任何限制。

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    我明天会就你的问题回来。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta-San、您好!

    问题1. 我建议您阅读另一篇 E2E 文章:   TPS54418与 TPS57114C-Q1采用相同的 RT/CLK 架构。

    问题2. '如果 RT/CLK 引脚电压由于时钟源故障而拉高。  TPS57114C-Q1的行为是什么?"

    '另一方面、如果 RT/CLK 引脚电压由于 时钟源故障被拉低':  TPS57114C-Q1的行为是什么?'

    两者的结果相似、理论上您将具有非常高的开关频率、但振荡器有限且器件未进行开关。

    问题3. 在 CLK 模式下、我们使用2MHz 或1.882MHz。 在这种情况下、RT 时钟频率是否存在任何约束?

    您需要确保 CLK 信号以高于1.6V 的高电平状态和低于0.6V 的低电平状态振荡、最短导通时间为75ns。

     此外、确保您使用的物料清单符合您的开关频率。

    谢谢!

    此致、

    Dorian