This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895-Q1:最大占空比

Guru**** 2520210 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942923/ucc2895-q1-maximum-duty-cycle

器件型号:UCC2895-Q1

您好!

我将开始使用 UCC2895-Q1测试转换器。 我已经对硬件进行了必要的修改、因此我可以通过对主波形和输出的演变进行小幅调整来增加输入电压。

显然、通过这种方法、软启动已结束、调制器正在提供最大占空比(CH1为 QA、CH2为 QB、CH3为 QC、CH4为 QD、F1为 CH1 - CH3):

是否有方法限制以这种方式工作的最大占空比? 我在这里找到了类似的线程、但修改 RT/CT 的解决方案非常有限。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/750640?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc2895

现在、我限制了最大占空比、通过分压器限制了 EAP 引脚上的电压:

在方框图中、我希望能够通过 SYNC 输入实现它、但如果我理解正确、方框图不正确、因为我看不到 SYNC 引脚上的高电平会在 CT 和斜坡引脚上引起低电平。 我不理解数据表的以下描述:"内部同步电路是电平敏感的"、因为它看起来是边沿触发的。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose

    您应该可以执行的操作。 电压模式配置与电流模式解决方案略有不同、因此如果您让我知道您使用的控制方法、我可以为您提供一些详细建议。

    一般而言-在 VMC 中、您可以通过控制 EAOUT 上的电压来直接控制占空比。 将 EAOUT 接至 EAN 并使用 EAP 上的电压来控制占空比。

    同样的方法适用于 PCM、但如果没有将功率级连接到控制器、则还需要提供电流感应信号、即来自功率级的 CS 信号或人工信号。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose

    我们一段时间没有收到您的消息、因此我假设您能够解决此问题、我将关闭此主题。 如果您愿意、您可以打开一个新的链接线程。

    此致

    Colin