This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:有关过冲的问题

Guru**** 2927240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952470/tps51200-questions-about-overshoot

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、团队、

我找到了很多有关 TPS51200过冲的主题。 但是、当我的客户想要了解更多信息时、请让我澄清一下。

是否为稳定性定义了0.47uF REFOUT 电容限制? 您认为只要稳定性良好、REFOUT 电容> 0.47uF 是否可以接受?

2.我的客户希望使用 TINA-TI 模拟 TPS51200过冲。 有可能吗?

3.我的客户猜测过冲可能会受到上电序列的影响,因为 REFOUT 由 VIN 的 UVLO 控制。 请发表评论吗?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    可以使用大于0.47uF 的 REFOUT 电容器、我们看到客户使用100uF 没有问题。

    过冲取决于一些寄生参数、因此可能无法在仿真中看到过冲。 在 REFOUT 电容较大的情况下、可以减少该过冲。

    过冲由启动期间的高压摆率引起、因此与 VIN 的 UVLO 无关。

    此致、

    Weidong