This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:您知道 BQ27Z561-R2的默认 SHA-256密钥吗?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SHA-256, BQ27Z561-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943522/bq27z561-r2-do-you-know-the-default-sha-256-key-of-bq27z561-r2

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他部件:SHA-256EV2400

先生,您好:

我们使用的是 BQ27Z561-R2、我们使用 EV2400对 FW 进行编程、但我们无法满足 SHA-256认证要求。

您知道 BQ27Z561-R2的默认 SHA-256密钥吗?  

请向我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    让我检查一下这个、然后返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    没有默认密钥、因此客户需要在使用身份验证之前对密钥进行编程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 和 Keller 您好:

    您能告诉我们如何下载 SHA-256吗?

    没有指导如何操作的指南。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    有关如何对密钥进行编程的信息,请参阅 TRM 的第13.8.20节 AltManufacturerAccess() 0x0037AuthenticationKey。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish、13.8.20中指定的128位密钥如何转换为此电量监测计所需的256位密钥? 在器件处于完全访问状态时:

    将37 00写入3E

    从3E 读取:00 +... +校验和+ 24

    将 37 00 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 写入3E

    将 D0 14写入60

    将37 00写入3E

    从3E 读取:00 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF +?? +校验和+ 24

    由于从0x0037读取的内容反映了我的输入、我猜我对钥匙进行了重新编程? 但是、我仍然无法对监测计进行身份验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我一直在检查密钥编程 、并认为 TRM 有错误。 我要求提供资料。 我将在更新后的 TRM 信息可用时通知您。