主题中讨论的其他部件:SHA-256、 EV2400
先生,您好:
我们使用的是 BQ27Z561-R2、我们使用 EV2400对 FW 进行编程、但我们无法满足 SHA-256认证要求。
您知道 BQ27Z561-R2的默认 SHA-256密钥吗?
请向我们提供建议。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
先生,您好:
我们使用的是 BQ27Z561-R2、我们使用 EV2400对 FW 进行编程、但我们无法满足 SHA-256认证要求。
您知道 BQ27Z561-R2的默认 SHA-256密钥吗?
请向我们提供建议。
非常感谢。
Shirish、13.8.20中指定的128位密钥如何转换为此电量监测计所需的256位密钥? 在器件处于完全访问状态时:
将37 00写入3E
从3E 读取:00 +... +校验和+ 24
将 37 00 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 写入3E
将 D0 14写入60
将37 00写入3E
从3E 读取:00 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF +?? +校验和+ 24
由于从0x0037读取的内容反映了我的输入、我猜我对钥匙进行了重新编程? 但是、我仍然无法对监测计进行身份验证。