This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关适用于适配器的 IC 建议的查询

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24612, UCC256404, UCC28056, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952536/inquiry-about-ic-recommendation-applicable-to-adapter

主题中讨论的其他器件:UCC24612UCC256404UCC28056UCC24624

您好、TI 专家

咨询 IC 建议以应用于适配器。

规格如下所示。

----------------------------------------------------------------

应用型号:适配器

输入:90VAC~264VAC

3.输出:24Vdc / 6.3A (单输出、150W) , 6级(待机功耗、效率)

----------------------------------------------------------------

请推荐合适的 IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我推荐使用 UCC28056 PFC 控制器、UCC256404 LLC 控制器和 UCC24612或 UCC24624 SR 控制器。 您的客户可能对该参考设计感兴趣:https://www.ti.com/tool/PMP22087

    它采用24V、240W 设计、可在短时间内实现336W 峰值功率。 它还满足6级效率和待机功耗要求。

    此致、

    本·洛夫