请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28701 大家好、
我的客户的电路板上有 UCC28701、并且存在稳定性问题。
在~5V 输出上具有非常小的负载(1.2kohm)时、它们可能会获得一些电压、但从此处增大负载会导致输出变得不稳定和崩溃。
是否有人以前看到过这个问题并对如何解决有一些想法?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.