This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:输出电压变得不稳定并随负载的增加而崩溃。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942448/ucc28701-output-voltage-goes-unstable-and-collapses-with-increasing-load

器件型号:UCC28701

大家好、

我的客户的电路板上有 UCC28701、并且存在稳定性问题。  

在~5V 输出上具有非常小的负载(1.2kohm)时、它们可能会获得一些电压、但从此处增大负载会导致输出变得不稳定和崩溃。

是否有人以前看到过这个问题并对如何解决有一些想法?

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VDD 在21V 至8V 之间循环时、它通常会由于故障而关闭。

    让它们探测 CS、辅助绕组、VDD 电压、您应该能够确定器件是否由于输入欠压或 OVP 而无法启动。

    以下链接中提供了有关 PSR 控制器故障排除的应用手册、您和客户将发现该应用手册对解决此问题非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来问题已解决。