This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:将3.3V 转换为3.3V

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952298/tps62260-converting-3-3v-to-3-3v

器件型号:TPS62260

您好!

如果将3.3V 转换为3.3V、您能告诉我最大输出电流吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    这是一个降压转换器、因此输入电压需要高于 输出电压。 请记住、我们没有100%的效率、您需要考虑损耗。  

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Febin-San、

    感谢您的回复。

    请告诉我、如果 TPS62260在3.3V 下工作、可以设置的最大输出电压和电流是多少?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    遗憾的是、我们的当地库存中没有 EVM、因此目前无法进行任何测量。

    如果您可以在 EVM 上进行测试、那将会很好。

    对于3.3V 的输入电压、满负载时可实现的最大输出电压为3V。 但请在 EVM 上验证这一点。

    如果您没有其他问题、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin