This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:栅极驱动电压行为

Guru**** 2528340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942399/ucc24612-gate-drive-voltage-behavior

器件型号:UCC24612

您好!

我们使用 UCC2416进行设计、并看到栅极驱动信号的奇数行为。

您能告诉我们我们如何解决/解决此问题吗?   谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    如果您在栅极驱动器信号中有反弹、我会希望这样做。  在 VD 与 FET 栅极之间是否有一个2.2欧姆电阻器?  如果无法添加、则可能会解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们在控制器的 VG 引脚和 FET 的栅极之间有一个2.2欧姆电阻器(假设您使用的是 VG 而不是 VD)。 我们还尝试了一系列电阻、以查看这是否会解决2.2欧姆和50欧姆之间的问题、并且没有看到任何变化。

    有什么想法?  谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    由于您直接与工厂应用工程师合作、我将关闭此主题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们发现、在 MOSFET 上添加缓冲器以及将 MOSFET 更改为具有较高 RDS_ON 的器件可以解决此问题。

    感谢您的帮助、Keith