This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:在输出短路情况下唤醒时具有更低的 ILIM

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952445/tps2595-lower-ilim-in-wake-up-with-output-short

器件型号:TPS2595

大家好、团队、

我在唤醒时看到 ILIM 行为异常低、输出短路。
该行为类似于波形(图37)、但我找不到任何说明、为什么 ILIM (1.2A)低于预期值(4.17A w/RLIM=487 Ω)。
是否有任何隐藏的 ILIM 设计规格?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sawamoto、

    TPS2595x 具有电流折返功能、可将电流限制为小于 RILIM 设置的电流限制值。 当 TPS25952x 输出电压低于1V 时、会发生这种折返。 有一个比较器可监控输出电压并在<1V 时触发该折返电流。 例如、如果 RILIM 为1.78KΩ Ω、则通常将电流限制设置为1.17A。  如果对输出施加低阻抗短路并且输出降至1V 以下、折返将激活、并且电流将限制为小于1.17A 的电流。 折返电流可能会因短路、Vin 和 RILM 设置的阻抗而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    这是非常有用的信息、但我在当前数据表中找不到它。
    我希望在下一次修订时数据表中对其进行了说明。

    谢谢、
    S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sawamoto、

    数据表中未明确提及。 我们计划将其作为 e2e 常见问题解答。