This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:电源负载问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946396/tps54218-power-supply-load-issue

器件型号:TPS54218

我们在电路板中将 TPS54218RTER 用作3.3V 稳压器、但某些稳压器输出不稳定、其输出峰值电压高达3.6V、负载200mA 时降至2V、该电压会根据负载下降。 当我们用新的稳压器 TPS54218RTER 替换它 时,也使用了相同的设置。 随附原理图和波形、您能验证是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jom、

    在我查看原理图时、您是否也可以共享布局?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Excel、

    请找到布局文件、

    此致

    标称值

    e2e.ti.com/.../BRD_5F00_29SEP2020_5F00_REVP1_5F00_Ti.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jom、您好!

    感谢您分享数据。 我将在星期一查看并向您提供反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jom、您好!

    我将在星期五提供反馈、因为我目前已与紧急情况联系在一起。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Excel、

    您是否检查了此查询? 我们 在客户电路板上面临同样的问题、情况非常关键。 请更新此内容吗?

    此致

    标称值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jom、

    对迟交的答复表示歉意。


    我比较了 EVM 和客户电路板的 PCB 布局、主要区别仅在于输出电容器连接之间的 GND 迹线。 有关详细信息、请参阅下图。


    我仍需要在内部讨论其他项目在负载电流减小期间是否会导致高电压尖峰。
    随时为您发布任何更新。

     

    客户电路板:

    EVM 布局:

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jom、

    对延误的反应表示道歉。

    输出电压设置为3.3V。 输入电压(Vin)也是3.3V (基于原理图)是否正确? 为了更好地理解该问题、请向客户申请以下项目、因为该器件看起来像是在100%占空比下运行。

    1、波形与下图相同、但包含 VIN 和 SW 引脚波形。 也测量 SW 引脚的开关频率。

    2.不适用 L28

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jom、

    只是一个软提醒。

    请要求客户提供一个包含 VIN、SW、VOUT 和 IOUT 的波形。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jom、

    客户是否提供任何更新?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    供参考

    • 稳压器的输入电压为5V。
    • 输出电压设置为3.3V。
    • 最大负载电流为1A。

     当我们用新的稳压器 TPS54218RTER 替换它时、问题就迎刃而解。

    输入电压尖峰或 补偿电路设计是否存在故障?

    此致

    标称值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jom、

    看起来器件已经损坏、输入电压(VIN)可能会超过器件的绝对最大额定值。 您可以建议客户为 FA 发送故障器件。


    顺便说一下、如果补偿电路出现问题、将其更换为新样本将无法解决问题。

    此致、

    Excel