This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:用于冗余系统中电流共享的 UCC29002+TPS2412 - 12V/20A

Guru**** 2503845 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951995/ucc29002-ucc29002-tps2412-for-current-sharing-in-redundant-system---12v-20a

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: TPS2412

尊敬的所有人:

这是我、仍然在为采用 TPS2412和 UCC29002的冗余电源解决方案而苦恼。  

目标是12V/20A 冗余电源轨。 从2*I6A4W020A033V-001-R 起,TDK。

以下是与此相关的 sch (也作为 pdf e2e.ti.com/.../_5B00_04_5D00_-_2D00_-Power-Supply-Paralleling.pdf 附上):  

症状:

  • 在低电流(les ~ 30mA μ s)下、两个直流/直流输出都不稳定
  • 随着输出电流增加、一个直流/直流(在重新启动系统时、相同的直流/直流或另一个)随机为输出供电、第二个直流/直流继续扫描其输出。
    • 然后、当另一个 DCDC 试图在没有成功的情况下达到稳定状态时、仅由一个 DCDC 供电。

如果有任何解决此问题的想法、我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给该器件的专家。 有人应尽快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我在等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anicet:

    您是否已解决此问题?

    对于 UCC29002、请为两个模块将 LS 连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LS 已连接到以太网(使用 Altium Designer 中的 Net Label)。

    数据表中有错误(几个月前在论坛上发现,但尚未更新):  

    在分母中应为(Radj + Rsense)...

    使用 Rigth 方程可以解决我的问题

    今天、我将进行更深入的测试、如果需要其他帮助、我将在论坛上创建新主题。

    谢谢