This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:[LP87524JRNFTQ1]

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR23630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951102/lp87524j-q1-lp87524jrnftq1

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23630-Q1

PN:LP87524JRNFTQ1

我在询问。  

请检查上面的产品是批量生产还是样品。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    感谢您的联系。 LP87524JRNFTQ1正在大规模生产。 您可以从 TI.com 申请免费样片、如果需要、也可以申请完整卷带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对短路保护有疑问。

    每个输出电压都是短路测试结果。

    超过数据表中的正向电流限制。

    附加了每个输出电压的测量结果。
    请检查测量结果。

    您是否有 TI 测量的任何数据?
    如果您有、请发送给我。

    LP87524JRNFTQ1数据表规格。

    Buck0 3.3V 结果

    Buck1 1.2V ResultBuck2 1.0V 结果

    Buck3 1.8V 结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡

    在短路情况下、可能存在比电流限制规格中指定的更高的电流尖峰。 这些电流波形是否与电感器串联测量? 不在输出电容器之后?

    降压转换器使用什么电感器? 如果电感器由于高于额定负载而饱和、则会影响电流限制正常运行。

    我们有数据、但它不是可演示的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在短路情况下、可能存在比电流限制规格中指定的更高的电流尖峰。 这些电流波形是否与电感器串联测量? 不在输出电容器之后?

    -->测试点与电感器串联,短路点:输出电容器

      

    降压转换器使用什么电感器? 如果电感器由于高于额定负载而饱和、则会影响电流限制正常运行。

    -->电感器:  数据表上的 DFE252012PD-R47M 接口器

    我们有数据、但它不是可演示的格式。

    --> 我希望我有数据与我的结果进行比较。

    电源  同样、在测试产品时、LMR23630-Q1与数据表匹配。

    然而、测得的 LP87524JRNFTQ1产品结果高于数据表上的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在数据表图86中看到短路的示例图。 如果在正常运行期间引入短路、电流可能会更高。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jari Niemela13"]

    您好!

    我回答了你的问题。

    我还有一个问题。

    数据表上的限流电流是否是在与 电感器串联的情况下测得的?  不在输出电容器之后?

    我测量了电感器电流。
    数据表的限流电流是否为电感器电流?  我测量的测试点是这样吗?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电流是在数据表图中与电感器串联测量的。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela