This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:有多少电流可以流经内部整流器 MOS?的体二极管

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952307/tps61089-how-much-current-can-flow-through-the-body-diode-of-internal-rectifier-mos

器件型号:TPS61089

大家好、

我的客户正在使用 TPS61089。 他们想知道有多少电流可以流经内部整流器 MOS 的体二极管。

原因是当 TPS61089关断时、2个内部 MOS 都关断。 但在这种情况 下、Vin 仍然可以通过外部电感器和内部整流器 MOS 的体二极管为 Vout 供电。 因此负载仍从 Vin 汲取电流。 客户想知道有多少电流可以流经 内部整流器 MOS 的体二极管。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如果 IC 的热性能在限制范围内、则流经体二极管的脉冲电流可以达到7A。