请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61089 大家好、
我的客户正在使用 TPS61089。 他们想知道有多少电流可以流经内部整流器 MOS 的体二极管。
原因是当 TPS61089关断时、2个内部 MOS 都关断。 但在这种情况 下、Vin 仍然可以通过外部电感器和内部整流器 MOS 的体二极管为 Vout 供电。 因此负载仍从 Vin 汲取电流。 客户想知道有多少电流可以流经 内部整流器 MOS 的体二极管。 谢谢。
此致、
韦恩