This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:ILM 引脚的短路行为

Guru**** 2522420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952309/tps2595-hort-circuit-behavior-of-ilm-pin

器件型号:TPS2595

我们的设计包含多 个 TPS259573器件、可针对1.0A 或0.5A 负载电流进行编程。   

我们注意到、当我们对输出短路时(在电源轨离开 PCB 的连接器处)、ILM 引脚不会达到0mV 或过流限制(大约600mV)。  相反、它会达到大约80 - 100mV。   

这是预期行为吗?   

谢谢、

杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您是否可以在短路期间共享输出引脚和 ILM 引脚的原理图以及电流和电压波形? 根据 RILM 的值和输出电流、我们可以评论 ILM 引脚上的电压。

    此致

    Kunal Goel