This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:关于瞬态 PSpice 仿真

Guru**** 2536120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950931/tps63070-about-the-transient-pspice-simulation

器件型号:TPS63070

您好!

我下载了 PSpice 项目、但被瞬态仿真(在"Startup"文件夹下)所迷惑:

  1. 反馈分压器中点通过221k R3路由到'FB'、原因是什么?
  2. 此模型是否适用于其他输出? 例如5V? 当将 R1和 R2更改为数据表推荐的5V 输出值并对其进行仿真时、输出仍然为3.3V、原因是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger:

    您可以分享仿真电路和结果的屏幕截图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger:

    我觉得车型不是很合适、请等待我检查一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger:

    我检查了模型。 您可以使用以下选项吗?  

    e2e.ti.com/.../TPS63070_5F00_TRANS.LIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu:

    我下载了新的.lib 并进行了仿真。 它的工作原理。 您能解释一下连接到 FB 引脚的221k R3吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diversger:

    我认为这是前一个仿真配置文件中的错误。 您可以获取数据表中的参考电路。