返回上一个威胁
TPS65911:TPS659113 Eola 和查找推荐的替代产品
我们希望在 TPS659113 EOL 上使用 TPS6591133作为替代产品、我们希望澄清一些疑问...
对于当前的 TPS659113,我们在电源和时序上使用了 EEPROM 默认设置,当我们迁移到 TPS6591133时,只要我们交换 GPIO0和 GPIO7,电源上的 EEPROM 默认设置和时序将与 TPS659113相同吗?
提前感谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
返回上一个威胁
我们希望在 TPS659113 EOL 上使用 TPS6591133作为替代产品、我们希望澄清一些疑问...
对于当前的 TPS659113,我们在电源和时序上使用了 EEPROM 默认设置,当我们迁移到 TPS6591133时,只要我们交换 GPIO0和 GPIO7,电源上的 EEPROM 默认设置和时序将与 TPS659113相同吗?
提前感谢、
您好、Phil、
再次感谢您的澄清。
我再次提出这一问题是因为我测量了两个单位(TPS659113和 TPS6591133)、并发现数据表中未遵循该序列。 我进一步分析、发现在上电期间其中一个电源轨上存在泄漏、并且由于我在1V 时使用数字通道触发器、泄漏电流超过1V、因此我看到了错误触发器。 泄漏来自我的电路、并回流到 PMIC。 我将解决该泄漏问题。
如果我忽略泄漏、我现在看到了序列。 再次感谢您的回复。
还有一个问题、这是重新编程序列的方法吗? 我没有看到任何寄存器、所以我问。
谢谢、
此致、
Alder