This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:电源正常问题

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65279, PCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951946/tps65279-power-good-issue

器件型号:TPS65279
主题中讨论的其他器件: PCA9535

大家好、

我使用 TPS65279、  

我在电力输送方面遇到问题、输出轨正常启动、但 PG 始终处于低电平。

我检查了是否将上拉电阻器更改为10k、但没有结果。 我在负载侧检查了 PG 的采样位置、两个负载都将该信号作为输入。

请注意一个 PG 到一个负载、因为该器件具有2VR 的 IM 采样、一个在 FPGA 上、另一个在 GPIO exp (PCA9535)上。

e2e.ti.com/.../TPS65279RHHR-_2D00_-PG-issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已提交另一个新主题。 我将关闭这个。  

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Praveen  

    我已经查看了原理图、一些评论:  

    1.您是否见过 VDD1V2和 P2V5输出上升至其目标电压?  

    2. SSX 引脚的软启动电路有错误。  

    请移除 R15和 R17 (130kohm)、并更改 C11=C10=10nF、之后请再次测试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵马、您好!

    问题已解决!  感谢您的支持。

    根据您的建议、我移除了 R15和 R17、我可以获得电力。

    非常感谢  

    Praveen