This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4051A:输出电容器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951803/tl4051a-output-capacitor

器件型号:TL4051A
主题中讨论的其他器件:LM4040LM4051

大家好、  

我的客户考虑使用 TL4051/LM4040、数据表指出:"TL4051不需要在阴极和阳极之间使用输出电容器来实现稳定性。 但是、如果需要输出旁路电容器、TL4051设计为在所有电容负载下都保持稳定。"

LM4040的数据表中提供了类似的说明。

为了进行确认、这是否意味着无论任何输出电容如何、LM4051/LM4040都是稳定的(输出电容是否没有限制?)。

这种理解是否正确?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mago、

    没错。 TL4051/LM4040可与任何输出电容负载一起工作时保持稳定、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco-San、

    注意到。  

    感谢您的快速回复和支持!

    此致、

    Shota Mago