This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:POR 时每个引脚上的默认模式

Guru**** 666300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064, UCD3138A64, UCD3138064A, UCD3138128A, UCD3138A, UCD3138128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942577/ucd3138-default-mode-on-each-pin-when-por

器件型号:UCD3138

你(们)好

我对 UCD3138有疑问。  

所有 ucd3138的引脚(不包括 ADC/BP18/RESET/VSS/VDD/EAP)是否在上电复位期间配置为输入模式?  

例如:

                            引脚12为开漏。 因此它是浮动模式。 但是 DPWM0A 呢? 它也是浮动模式吗?

 谢谢!  

此致、

Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认下表是否正确显示了上电复位时的引脚初始状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道您在哪里找到了最后一张图表。  我希望这不是 TI 文档、因为它有一些问题、例如复位后所有 DPWM 始终处于低电平。

    它更复杂一点、因为在某些器件上、所有 GPIO 引脚在复位期间被拉低、然后在复位释放时被释放。  其他器件 GPIO 引脚在复位期间和复位后悬空。  当然、在3.3伏电源达到可接受的水平之前、它们是不确定的。   

    以下是所有器件的表格:

     

    I/O 类型

    UCD3138和 UCD3138064

    UCD3138A64、UCD3138128、UCD3138A、UCD3138064A、UCD3138A64A、 UCD3138128A

    未定义的 IReset*

     

    (V33D <电压)

    IReset Low*

    IReset High*(IReset 高)

    未定义的 IReset*

     

    (V33D <电压)

    IReset Low*

    IReset High*(IReset 高)

    GPIO (推挽)

    非高阻抗(由 ESD 二极管拉低)

    高阻抗

    高阻抗输入为默认值

    非高阻抗(由 ESD 二极管拉低)

    拉至低电平

    高阻抗输入为默认值

    GPIO (开漏)

    高阻抗

    高阻抗

    高阻抗输入为默认值

    高阻抗

    拉至低电平

    高阻抗输入为默认值

    DPWM

    非高阻抗(由 ESD 二极管拉低)

    默认输出低电平

    默认输出低电平

    非高阻抗(由 ESD 二极管拉低)

    拉至低电平

    默认输出低电平

    模拟输入

    非高阻抗(由 ESD 二极管拉低)

    高阻抗

    高阻抗

    非高阻抗(由 ESD 二极管拉低)

    高阻抗

    高阻抗

    *有关 IReset 的定义,请参见下图

     

    请注意、当外部复位引脚为低电平时、IRESET 实际上是低电平、而不是高电平。  因此、如果 RESET 引脚保持低电平、大多数器件也会将其 GPIO 引脚拉低。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一直坐在这里。  我将假定它已解决。