This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915设计出现问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/943629/bq77915-troubles-with-bq77915-design

器件型号:BQ77915

大家好、我在使该设计原型运行方面遇到了一些问题。 我缺少什么吗?  

设计:  

4节电池

内部平衡  

4n7电容器用于射频滤波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请更详细地解释到底发生了什么错误? FET 是否未开启或关闭、电池平衡是否不起作用等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、很抱歉缺少详细信息。 问题是没有发生任何事情。 无 FET 运行、无电池平衡等 我使用过 PSU 和4节锂离子充电器。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我建议遵循 EVM 用户指南中的快速入门序列 来测试电路板的功能。 如果没有更多详细信息、调试问题将会很困难、但我会假设某个器件连接不正确、或者可能存在故障情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计仍有问题、我无法从 FET 或平衡功能获得任何操作。 是否有人可以检查我的原理图中是否存在问题?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    对于内部电池平衡功能、我建议使用33欧姆的 Rin 值和1uF 的 Cin 值。

    CVDD 应为1uF。  

    我建议在 CBI 引脚上连接一个10k Ω 下拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shawn 的回答、我已经完成了电机、现在有一些生命迹象、因为它会在进入看起来的保护状态之前从 PSU /充电器汲取大约3秒钟的电流。 如果我断开 并重新连接平衡接头、它将静止、然后消耗电流3秒钟左右、然后返回保护状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否确认器件确实处于保护模式? 您是否确定触发了哪个故障?