This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:BQ24072TRGTR 最大充电电流问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944504/bq24072-bq24072trgtr-maximum-charging-current-problem

器件型号:bq24072

你好。

我们采用经典的 BQ24072TRGTR 配置、充电电流为1.5A。
当在 V_USB、EN1 = 0和 EN2 = 1时为+5V 时、4000mA 锂聚合物电池无需再消耗任何电流、我们无法持续维持1.5A 充电电流、而只能维持大约1A。
BQ24072TRGTR 在整个电池充电时间内通常不保持1.5?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    只需回答几个问题:

    • OUT 引脚上的电压和电流是多少?  如果充电电流和系统电流总和超过最大输入电流、则输出电压被优先化、充电电流将被减少。 这称为 DPPM 模式。 否则、一旦电池电压超过  
    • ISET 引脚上的电压是多少? 流出 ISET 的电流为充电电流的1/400。 可以监控 RISET 两端的电压以计算充电时的拉电流。

    还要查看您的原理图:

    • 我们确实需要一个介于4.7uF 至47uF 之间的从 OUT 到 VSS 的电容器
    • 您是否有关于电池 NTC 的信息? 或者您是否不会使用 TS 功能?  我注意到分压器分压比为20%、但注意到电池 NTC 测试点。 只是想澄清一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查一下这里是否有任何更新?