This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:在降压/升压(反相)配置中使用时的 PSM/PWM 交叉频率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01457, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952280/tps82140-psm-pwm-crossover-frequency-when-used-in-buck-boost-inverting-configuration

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件: TIDA-01457

您好!

在与 TIDA-01457类似的反相降压/升压配置中使用 TPS82140时、我尝试计算其 PSM/PWM 穿越频率。   

我的设计参数为:VIN = 3.3V (固定)、VOUT =-6V。   使用 TIDA-01457的公式2/3、我计算出占空比为64.5%、电感纹波电流为~1.06A。   根据 TPS82140数据表的第8页、当输出电流等于电感纹波电流的一半时、器件进入 PSM 模式;在本例中为~500mA。

这似乎与 TIDA-01457中的图14一致;但是、我想对这一点提出第二个看法。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    看起来是正确的。 一旦电流改变极性、同步 FET 停止运行、以便在较低的负载电流时频率下降。

    您只需计算电感器的纹波电流和负载电平即可。

    此致