This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606EVM-772:BQ25606EVM-772

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948808/bq25606evm-772-bq25606evm-772

器件型号:BQ25606EVM-772
主题中讨论的其他器件:BQ25606

您好!

我使用 BQ25606EVM、我希望通过调整 TS 电阻分压器将充电温度设置为0°C 至45°C。

我的值是 RT1 =5.23K 和 RT2 =29.4K、在0°C 至44°C 期间、充电正常为2.2A、一旦达到45°C、充电电流降至0.3A 而非0A。

有人知道原因吗? 此 BQ25606是否设置为45°C 温度范围?  

我的电阻值是否适合45°C 范围?

谢谢、

JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被认为是闭合的。

    谢谢、

    宁。