请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25606EVM-772 主题中讨论的其他器件:BQ25606
您好!
我使用 BQ25606EVM、我希望通过调整 TS 电阻分压器将充电温度设置为0°C 至45°C。
我的值是 RT1 =5.23K 和 RT2 =29.4K、在0°C 至44°C 期间、充电正常为2.2A、一旦达到45°C、充电电流降至0.3A 而非0A。
有人知道原因吗? 此 BQ25606是否设置为45°C 温度范围?
我的电阻值是否适合45°C 范围?
谢谢、
JC