This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:SRAM 代码加载错误

Guru**** 2502715 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944625/tps23882-sram-code-load-error

器件型号:TPS23882

您好!

我想问您 SRAM 代码加载错误。 它在 完成初始化后像附加代码一样出现在 TPS 更新 SRAMCode()的返回结果上。 SRAM 更新完成后、固件版本为0x00、SRAM 更新前的固件版本也相同。 随附的代码基于基本应用的 TPS23882 PoE MSP430参考代码(SLVC790.zip)。 请告诉我如何解决。

e2e.ti.com/.../Initialization-code-of-TPS23882RTQT.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、我们正在研究此问题、并在有问题时发布答案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jefferey、

    代码看起来是正确的、因此我怀疑硬件。 您能否首先尝试在 TPS23882EVM 上运行软件以查看是否正常工作? 如果是、我们将知道这可能是您的硬件问题、而不是软件问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的支持。 我的客户没有 TPS23882EVM。 因此、他们无法在 EVM 上进行检查。 他们尝试检查硬件配置、但没有发现任何硬件问题。 此外、访问此芯片的寄存器没有问题。 请告诉我硬件或软件检查点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您能否转发原理图? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    请参阅下面随附的原理图。

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_TPS23882RTQT.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    查看原理图、我只会看到未使用的栅极在不使用时应打开。

    您是否有 VPWR 和 VDD 的波形以及 RESET? 根据启动要求、复位应保持低电平、直到 VPWR 达到其 UVLO。 您能帮助确认吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    未使用的栅极引脚连接已更改为悬空。 请参阅下面随附的文件。

    e2e.ti.com/.../Waveform-of-VPWR_2C00_-RESET_2C00_-VDD.pdf

    客户表示没有启动故障、即使启动要求不满足也没有启动故障。 因此、它们进行了手动测试、以保持低复位、但存在相同的问题、未得到改善。 请告诉我如何解决。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、即使 IC 未显示故障情况、如果 启动不遵循正确的顺序、IC 也可以启动至永久的不工作状态。 客户能否更换 IC 并在 VPWR 上升时手动保持低电平重试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    让我检查您的建议、并告诉您测试结果。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我的客户表示这个问题的根本原因好像是 SRAM 代码的版本差异。  SLVC790的 SRAM 代码版本为 V2.0。 他们下载了最新的 v5.0 SRAM 代码、这个问题已经被解决、并且固件版本已经被正确读取。 正确吗? 请确认此根本原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 Jeffrey。 我将与我们的固件工程师联系、并尽快与您联系。 谢谢!