This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:BQ25713B 加充电查询

Guru**** 2393505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B, BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/951446/bq25713b-bq25713b-plus-charge-query

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件: BQ24172

你(们)好  

客户设计原理图并正常充电。

但是、当电池电量接近满时、充电器进入正充电状态、 充电 电流从250mA~0mA~250mA~0mA 跳变

电池电压为2节8.4V、电源电压为12V。

如何恢复正常充电模式?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      主机处理终端是主机处理终端还是系统中有测量仪表在处理终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar

    感谢您的回复。

    主机控制 BQ25713B 可通过 I2C 关闭 BATFET。

    电池上同时有测量仪表、并且没有测量仪表。 两种电池都有  相同的现象。

    在使用 BQ24172之前、将不  会出现电流跳跃。
    谢谢
    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      对于终止、您能否通过在检测到终止时通过 I2C 设置0A 充电电流而不是关闭 BATFET 进行测试? 请告诉我这是否解决了问题。